Blog Fünf Möglichkeiten, wie NIS-2 den Standard jedes Compliance-Programms erhöhen kann

"Man kann den Maßstab selbst höher setzen oder darauf warten, dass andere ihn höher setzen, aber er wird auf jeden Fall höher gesetzt."

Stephen Hearty
Head of Symantec Product Marketing EMEA

April 4, 2024

5 Min

Die NIS-2 knüpft an die vorherige NIS an, indem sie einen Rahmen für die Cybersicherheit wesentlicher und wichtiger Dienste bietet und gleichzeitig einen handlicheren Standard darstellt, den jedes Unternehmen erfüllen kann. Unabhängig davon, ob die NIS-2 für Ihr Unternehmen vorgeschrieben ist oder nicht, sind ihre Grundsätze beispielhaft für jedes Compliance-Programm.

Hier sind fünf Gründe, warum NIS-2 die Messlatte Ihres Compliance-Programms anheben kann:

  1. Fernhaltung von böswilligen Angreifern. Robuste Cybersicherheitsmaßnahmen.
    Für essenzielle und kritische Dienste schreibt NIS2 robuste Cybersecurity-Maßnahmen vor, wie z. B. Incident Management, stärkere Sicherheit in der Lieferkette, verbesserte Netzwerksicherheit, bessere Zugangskontrollen und Verschlüsselung, um kritische Infrastrukturen und digitale Dienste zu schützen. Durch die Implementierung ähnlicher Maßnahmen kann sich jedes Unternehmen gegen sich ständig weiterentwickelnde Cyberbedrohungen wappnen und sensible Daten, Systeme und Netzwerke vor unbefugtem Zugriff, Unterbrechung oder Manipulation schützen.
  2. Quantifizieren Sie die Risiken. Verbesserte Mechanismen zur Vorfallberichterstattung.
    Durch das Verstehen der potenziellen Konsequenzen von Nichteinhaltung können Betreiber essenzieller und wichtiger Dienste informierte Entscheidungen treffen und Maßnahmen ergreifen, um Sicherheitsvorkehrungen zu implementieren und letztlich Risiken zu reduzieren und zu mindern (Wer gegen NIS-2 verstößt, muss mit erheblichen Strafen rechnen). Dies erfordert die Einrichtung von Meldemechanismen, um relevante Behörden umgehend über Cybersecurity-Vorfälle zu informieren. Durch die Integration dieser Prozesse in Compliance-Programme können Unternehmen Sicherheitsverletzungen weitaus effektiver erkennen, bewerten und behandeln, wodurch die Auswirkungen von Vorfällen minimiert werden.
  3. Genug Theorie! Führen Sie ein konsolidiertes Richtliniensystem ein.
    Im Rahmen von NIS-2 ist es wichtig, sowohl intern als auch extern (z. B. gegenüber Wirtschaftsprüfern, Berufsverbänden und Aufsichtsbehörden) nachzuweisen, dass Sie ‚Ihre Daten im Griff haben’. Es ist wichtig, nachweisen zu können, dass Sie wissen, wo sich Ihre Daten befinden, dass Sie deren Zugriff und Nutzung verfolgen können, dass Sie relevante Kontrollen anwenden können und dass Sie Zugriff auf die richtigen Informationen haben, um Datenverluste zu untersuchen und zu beheben.

    Ohne die Verwendung eines konsolidierten Systems für Richtlinien kann die erforderliche Arbeitslast für all dies enorm sein, sogar bis zu dem Punkt, an dem sie nicht mehr zu bewältigen ist – vor allem, wenn Vorschriften wie NIS-2 die Meldung von Sicherheitsverletzungen innerhalb kurzer Zeiträume verlangen.

    Für die Konsistenz, Durchsetzung und Autorisierung von Richtlinien sollten Produkte wie Symantec Data Loss Prevention (DLP), Cloud Secure Web Gateway (Cloud SWG) und Zero Trust Network Access (ZTNA) in Betracht gezogen werden.

    Symantec DLP verfügt über eine „Single Policy Engine“, d. h., wenn Sie sicherstellen müssen, dass Ihre Daten einem neuen Datenschutzstandard entsprechen, können Sie diese Richtlinie einmal entwickeln und dann überall einsetzen, wo Sie sie benötigen. Mit DLP entfällt die Notwendigkeit, mehrere Richtlinien zu wiederholen, die das Risiko inkonsistenter oder fehlgeschlagener Erkennungen bergen. Mit DLP können Unternehmen Datenschutzrichtlinien nahtlos über Endgeräte, Netzwerke und Cloud-Umgebungen hinweg definieren. Symantec Cloud SWG erweitert diese Fähigkeit, indem es diese Richtlinie durchsetzt, den Webverkehr sichert und den Zugriff auf oder durch bösartige Inhalte verhindert. Symantec ZTNA fügt in der Zwischenzeit eine weitere Schutzebene hinzu, indem es sicherstellt, dass nur autorisierte Benutzer und Geräte auf vertrauliche Ressourcen zugreifen können.

    Durch die Einführung eines solchen konsolidierten Ansatzes für die Richtlinienverwaltung können Unternehmen die Compliance mit NIS-2 erreichen und aufrechterhalten sowie sicherstellen, dass keine sensiblen Daten im Verborgenen schlummern.
  4. Sharing is caring. Kultureller Schwerpunkt auf Cybersicherheit.
    NIS-2 fördert eine Kultur des Bewusstseins und der Verantwortlichkeit für Cybersicherheit unter den Betreibern wesentlicher und wichtiger Dienstleistungen. Ebenso können Unternehmen eine ähnliche Kultur pflegen, indem sie der Ausbildung, Schulung und Sensibilisierung ihrer Mitarbeitenden auf allen Ebenen im Bereich der Cybersicherheit Priorität einräumen. Durch die Einführung einer gemeinsamen Verpflichtung zu bewährten Cybersicherheitspraktiken und Risikomanagementprinzipien können Unternehmen ihre Mitarbeiter befähigen, aktiv zu Compliance-Bemühungen beizutragen und Sicherheitsrisiken zu mindern.
  5. Business as usual. Sicherstellung der Betriebskontinuität.
    NIS-2 unterstreicht die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität angesichts von Cybervorfällen. Dazu gehören Backup- und Recovery-Strategien sowie die Prüfung von Reaktionsverfahren zur Minimierung von Ausfallzeiten und zur Minderung von Finanz- und Imageverlusten. Die Abstimmung von Bemühungen zur Geschäftskontinuität mit Cybersicherheitszielen erhöht nicht nur die allgemeine Widerstandsfähigkeit, sondern beschleunigt auch die Überwindung von Cyberbedrohungen, was zu einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil führen kann.

Jedes Ziel erfordert einen Plan. Beginnen Sie jetzt

Das Erreichen der NIS-2-Compliance kann ein komplizierter Prozess für jedes Unternehmen sein. Hierfür sind eine gründliche Implementierung von neuen Sicherheitsprotokollen sowie eine umfassende organisatorische Schulung erforderlich. Die schätzungsweise 160.000 Unternehmen in Europa, die der Richtlinie unterliegen, müssen ihr bis zum 17. Oktober 2024 nachkommen. Es bleibt noch etwas Zeit, aber eine Verzögerung erhöht nur das Risiko kostspieliger Compliance-Fehler.

Auch wenn Sie nicht von NIS-2 betroffen sind, setzen Sie sich eine künstliche Frist, um den nötigen Antrieb für Veränderungen zu haben und höchste Standards sowie konsequente Einhaltung sicherzustellen. Cyberbedrohungen sind überall und entwickeln sich schnell. Die Cybersicherheitsmesslatte wird höher gesetzt, also warten Sie nicht auf andere, sonst könnten Sie zu weit zurückfallen.

Wie können Symantec-Cybersicherheitslösungen Ihnen bei der Einhaltung der NIS-2-Richtlinie helfen?

Es ist wichtig zu verstehen, dass kein Softwarehersteller, auch nicht Symantec, behaupten kann, dass ein einzelnes Produkt alle NIS-2-Anforderungen erfüllt. Das Symantec-Portfolio verfügt jedoch über alle notwendigen Cybersicherheitsfunktionen und wird von vielen der weltweit größten und komplexesten Unternehmen eingesetzt, bei denen ein starker Fokus auf Risiko und Compliance erforderlich ist. Diese Technologien können Ihnen dabei helfen, die Compliance Ihres Unternehmens mit den NIS-2-Verpflichtungen voranzutreiben, zu definieren und aufrechtzuerhalten.

Zurück zu Blogs