Blog Cinque modi in cui NIS2 può innalzare lo standard di qualsiasi programma di conformità

“Puoi alzare il livello o aspettare che siano gli altri ad alzarlo, ma, in un modo o nell’altro, il livello verrà alzato”.

Stephen Hearty
Head of Symantec Product Marketing EMEA

April 4, 2024

5 Min

NIS2 attinge dalla precedente normativa NIS fornendo un framework di sicurezza informatica per servizi essenziali e importanti e offrendo, allo stesso tempo, uno standard più gestibile che qualsiasi organizzazione può soddisfare. Indipendentemente dal fatto che la NIS2 sia obbligatoria o meno per la tua organizzazione, i suoi principi sono un esempio per qualsiasi programma di conformità.

Ecco cinque motivi per cui NIS2 può alzare il livello del tuo programma di conformità:

  1. Tenere lontani i cattivi. Solide misure di sicurezza informatica.
    Per i servizi essenziali e critici, NIS2 impone solide misure di sicurezza informatica come la gestione degli incidenti, una maggiore sicurezza della catena di fornitura, una sicurezza avanzata della rete, un migliore controllo degli accessi e la crittografia, per proteggere l’infrastruttura critica e i servizi digitali. Implementando misure simili, qualsiasi organizzazione può rafforzare il proprio sistema contro le minacce informatiche in continua evoluzione, salvaguardando dati sensibili, sistemi e reti da accessi non autorizzati, interruzioni o manipolazioni.
  2. Quantificare i rischi. Meccanismi avanzati di segnalazione degli incidenti.
    Comprendendo le potenziali conseguenze della non conformità, gli operatori di servizi essenziali e importanti possono prendere decisioni informate e intraprendere azioni per implementare misure di sicurezza volte a ridurre e mitigare il rischio (coloro che violano la Direttiva NIS2 possono aspettarsi di subire sanzioni significative). Ciò richiede la definizione di meccanismi di segnalazione per notificare tempestivamente alle autorità competenti gli incidenti di sicurezza informatica. L’integrazione di questi processi nei programmi di conformità consente alle organizzazioni di rilevare, valutare e rispondere alle violazioni della sicurezza in modo molto più efficace, riducendo al minimo l’impatto degli incidenti.
  3. Non limitarti a parlare. Adotta un sistema di politica consolidato.
    Ai sensi della NIS2, è importante dimostrare la conformità sia internamente che esternamente (ad es. a revisori, organi commerciali, autorità di regolamentazione), per cui “hai il pieno controllo dei tuoi dati”. È importante essere in grado di mostrare dove si trovano i tuoi dati, monitorarne l’accesso e l’uso, applicare i controlli pertinenti e avere accesso alle informazioni giuste per indagare e correggere gli incidenti relativi alla perdita di dati. Se non ci si avvale di un sistema di politica consolidato, il carico di lavoro necessario per realizzare queste misure può essere enorme, al punto tale da non essere gestibile, specialmente quando normative come la NIS2 richiedono la notifica di violazione in tempi brevi.

    Per garantire coerenza, applicazione e autorizzazione delle politiche, prendi in considerazione prodotti come Symantec Data Loss Prevention (DLP), Cloud Secure Web Gateway (Cloud SWG) e Zero Trust Network Access (ZTNA).

    Symantec DLP dispone di un “unico motore per le politiche”, ovvero se è necessario garantire che i dati siano conformi a un nuovo standard sulla privacy, è possibile sviluppare tale politica una sola volta e quindi implementarla ovunque sia necessario. DLP elimina la necessità di iterare più politiche con il rischio di rilevamenti incoerenti o mancati. Con DLP, le organizzazioni possono definire le politiche in materia di protezione dei dati senza problemi tra endpoint, reti e ambienti cloud. Symantec Cloud SWG estende questa funzionalità applicando tale politica, proteggendo il traffico web e impedendo l’accesso a, o da, contenuti dannosi. Nel frattempo, Symantec ZTNA aggiunge un altro livello di protezione garantendo che solo gli utenti e i dispositivi autorizzati possano accedere alle risorse critiche.

    Adottando un approccio così consolidato alla gestione delle politiche, le aziende possono raggiungere e mantenere la conformità alla NIS2 e garantire di non tralasciare alcun dato sensibile.
  4. La condivisione è importante. Enfasi culturale sulla sicurezza informatica.
    La NIS2 promuove una cultura di consapevolezza e responsabilità della sicurezza informatica tra gli operatori di servizi essenziali e importanti. Allo stesso modo, le organizzazioni possono incentivare una cultura simile dando priorità ai programmi di istruzione, formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza informatica per i dipendenti a tutti i livelli. Attraverso un impegno condiviso verso le migliori pratiche di sicurezza informatica e i principi di gestione del rischio, le organizzazioni possono consentire al proprio personale di contribuire attivamente agli sforzi di conformità e mitigare i rischi per la sicurezza.
  5. Tutto nella norma. Garantire la continuità operativa.
    NIS2 sottolinea l’importanza di mantenere la continuità operativa in caso di incidenti informatici. Ciò include strategie di backup e ripristino e procedure di risposta di test per ridurre al minimo i tempi di inattività e mitigare le perdite finanziarie e reputazionali. Allineare gli sforzi di continuità operativa con gli obiettivi di sicurezza informatica non solo migliora la resilienza complessiva, ma accelera il ripristino in caso di minacce informatiche, il che può portare a un notevole vantaggio competitivo.

Qualsiasi obiettivo ha bisogno di un piano. Inizia con anticipo

Raggiungere la conformità NIS2 può essere un processo complesso per qualsiasi organizzazione. Richiede l’implementazione completa di nuovi protocolli di sicurezza e una formazione organizzativa completa. Per le circa 160.000 organizzazioni europee che dovranno rispettare la direttiva, la scadenza è il 17 ottobre 2024. C’è ancora tempo, ma il ritardo aumenta solo il rischio di costosi errori di conformità.

Anche se non ti sei ancora allineato alla NIS2, fissa una scadenza fittizia che ti obblighi a promuovere il cambiamento, a garantire livelli più elevati e una conformità coerente… Le minacce informatiche sono ovunque e in rapida evoluzione. L’asticella della sicurezza informatica è stata alzata, quindi non aspettare gli altri o potresti rimanere troppo indietro.

In che modo le soluzioni di sicurezza informatica Symantec possono aiutarti a rispettare la Direttiva NIS2?

È importante comprendere che nessun fornitore di software, incluso Symantec, può affermare che un solo prodotto soddisferà tutti i requisiti NIS2. Tuttavia, il portafoglio Symantec possiede tutte le caratteristiche per garantire la sicurezza informatica ed è considerato affidabile da molte delle organizzazioni più grandi e complesse del mondo, dove è richiesta una forte attenzione al rischio e alla conformità. Queste stesse tecnologie possono aiutarti a promuovere, definire e mantenere la tua organizzazione conforme agli obblighi della NIS2.

Torna ai blog