Blogue Symantec ZTNA : Assurez la protection de votre entreprise sans compromettre la productivité.

Stephen Hearty
Head of Symantec Product Marketing EMEA

Alan Hall
Head of Network Security Product Marketing, Symantec by Broadcom

April 4, 2024

5 Min

Notre approche de la sécurité réseau est en pleine évolution. Alors que les entreprises doivent relever les défis de la sécurisation d’une main-d’œuvre distribuée et de la protection des données sensibles, un nouveau paradigme se dessine : Accès réseau Zero Trust (ZTNA). Cette approche novatrice ne se contente pas d’être une alternative aux réseaux privés virtuels (VPN) traditionnels ; elle représente un véritable progrès dans la gestion des accès sécurisés, efficaces et conviviaux. Voici pourquoi:

Décodage de la soupe à l’alphabet : ZTNA vs VPN

Le ZTNA repose sur le principe de “ne jamais faire confiance, toujours vérifier” pour assurer la sécurité. Il assure un accès sécurisé aux applications et services selon les politiques de contrôle d’accès, indépendamment de la localisation de l’utilisateur, de l’appareil ou de l’application. En revanche, les VPN traditionnels créent un tunnel crypté entre l’appareil d’un utilisateur et le réseau d’entreprise, accordant un large accès une fois que l’utilisateur est authentifié.

Le ZTNA se concentre sur les applications et prend en compte l’identité, tandis que les VPN se focalisent sur le réseau et le périmètre. Les nombreux avantages du ZTNA résultent de cette distinction essentielle.

Comment le ZTNA renforce-t-il la cybersécurité?

En termes de sécurité, le ZTNA surpasse largement les VPN traditionnels. Il offre un accès au niveau des applications, contrairement à l’accès réseau étendu des VPN. Cela signifie que les utilisateurs n’ont accès qu’aux applications spécifiques dont ils ont besoin, plutôt qu’à l’ensemble du réseau. C’est comme fournir à quelqu’un la clé d’une pièce particulière plutôt qu’une clé passe-partout pour tout le bâtiment.

Le ZTNA réduit également la surface d’attaque. Contrairement aux VPN, qui exposent fréquemment les ports à Internet, le ZTNA dissimule les adresses IP, rendant ainsi le réseau de l’entreprise invisible aux utilisateurs non autorisés. Ce mécanisme d’invisibilité réduit significativement le risque d’attaques réseau.

Contrairement aux VPN, qui s’authentifient généralement une seule fois au début d’une session, le ZTNA utilise une authentification continue, vérifiant constamment les utilisateurs et les appareils.

Cette technologie procure également un niveau de visibilité et de contrôle que les VPN ne peuvent tout simplement pas atteindre. Elle offre des informations détaillées sur les activités des utilisateurs et applique des politiques d’accès granulaires, permettant aux équipes de sécurité d’avoir une vision plus précise de ce qui se passe sur leur réseau. Ces stratégies d’accès centrées sur l’utilisateur sont plus rapides à gérer et moins sujettes aux erreurs que les configurations VPN complexes, permettant ainsi une mise en place à grande échelle pour l’ensemble des utilisateurs.

Améliorer l’expérience utilisateur

Bien que la sécurité soit essentielle, l’expérience utilisateur peut déterminer le succès ou l’échec de l’adoption d’une technologie. Ici aussi, le ZTNA surpasse largement les VPN.

Le ZTNA permet un accès fluide depuis n’importe quel endroit, supprimant ainsi les configurations complexes souvent liées aux VPN. Les utilisateurs peuvent accéder aux applications en toute sécurité sans se préoccuper d’établir une connexion VPN ou de localiser une application. C’est pourquoi le Guide du marché pour l’accès Zero-Trust de Gartner prévoyait qu’au moins 70% des nouveaux déploiements d’accès à distance seraient principalement pris en charge par un ZTNA d’ici 2025, contre moins de 10 % fin 2021.

Le processus de connexion avec un ZTNA est également bien plus simple que celui des clients VPN traditionnels. Pas besoin de se souvenir d’activer le VPN ou d’attendre sa connexion : l’accès est rapide et facile.

Cette approche moderne améliore les performances et la fiabilité en optimisant le routage du trafic et en éliminant la nécessité de rediriger tout le trafic via un point central, un goulot d’étranglement fréquent des VPN.

Enfin, un ZTNA offre une assistance supérieure pour les réalités du travail moderne, y compris les politiques BYOD (Bring Your Own Device) et les scénarios de travail à distance. Il s’adapte plus aisément à différents appareils et emplacements que les VPN traditionnels, ce qui en fait une solution plus pratique pour les environnements de travail flexibles actuels.

Sécurité cloud sans compromis.

Alors que certaines solutions ZTNA sont destinées à une mise en œuvre sur site, la solution Symantec Security Service Edge (SSE) basée sur le cloud intègre le ZTNA pour offrir tous ces avantages directement dans le cloud.

Alors que la technologie sur site requiert souvent l’achat et la maintenance continue de serveurs et de logiciels clients, les solutions basées sur le cloud permettent de réduire les coûts.

Le ZTNA de Symantec SSE réduit les coûts de configuration et d’exploitation grâce à un déploiement sans agent, une intégration fluide avec les systèmes de gestion des identités et des accès existants, ainsi qu’une prise en charge des appareils gérés et non gérés. Ces fonctionnalités simplifient la mise en œuvre du ZTNA pour les entreprises, leur permettant ainsi de bénéficier rapidement de ses avantages.

Une des caractéristiques est le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC), qui permet d’assigner des rôles spécifiques à des utilisateurs ou à des équipes individuelles. Cela facilite la gestion en diminuant la complexité et en offrant une solution plus évolutive. À mesure que les entreprises croissent, le RBAC simplifie la gestion et l’ajustement des autorisations à travers toute l’organisation, procurant ainsi un meilleur contrôle et une visibilité accrue sur les droits d’accès.

Le ZTNA de Symantec s’intègre dans un écosystème de sécurité plus vaste, offrant une prévention des menaces, une protection des données et une gestion de la conformité améliorées, ce qui crée un dispositif de sécurité globalement supérieur.

Cette capacité à évoluer est essentielle pour les entreprises en expansion. À mesure que votre entreprise croît, le RBAC simplifie l’ajustement des autorisations pour des groupes entiers, assurant ainsi un accès aux applications et aux ressources strictement contrôlé et conforme aux politiques organisationnelles.

Ouvrir la voie vers la sécurité de demain.

La transition des VPN vers le ZTNA n’est pas simplement une mode ; c’est une évolution indispensable dans notre manière d’aborder l’accès sécurisé. Avec la poursuite de la transformation numérique, l’adoption du cloud et le travail à distance, le ZTNA deviendra de plus en plus crucial pour garantir la protection de nos actifs numériques, la productivité de nos utilisateurs et l’efficacité de nos opérations.

En définitive, le ZTNA ne se contente pas de remplacer les VPN ; il redéfinit les possibilités en matière de sécurité réseau. Il s’agit de bâtir un avenir où la sécurité facilite notre travail plutôt que de le freiner, où la protection est omniprésente mais discrète, et où la confiance se mérite progressivement plutôt que d’être accordée aveuglément. C’est la promesse du ZTNA, un avenir qui mérite d’être adopté.