Sunil Choudrie
Head of Product Marketing for InfoSec,
Broadcom
April 7, 2025
5 Min
La prévention des pertes de données (DLP) est essentielle pour toute organisation manipulant des informations sensibles. Sans une prévention adéquate, les organisations s’exposent à des risques coûteux liés aux données et à la non-conformité, pouvant entraîner des amendes réglementaires, des dommages à la réputation et des pertes pour les clients, dont la réparation pourrait prendre des années.
Cependant, malgré les avantages manifestes, de nombreuses organisations sont rebutées par la complexité potentielle de la mise en place d’un système de DLP à grande échelle. Nous comprenons que la sécurité des données, tout comme la cybersécurité, est complexe mais absolument essentielle. La technologie adéquate peut faire une grande différence : un système de prévention des pertes de données performant peut simplifier la complexité à long terme, gérer vos principaux risques et améliorer l’efficacité opérationnelle.
Symantec DLP permet aux organisations de sécuriser leurs données et de rester conformes en empêchant les informations sensibles de tomber entre de mauvaises mains. Face à l’expansion constante des menaces et à la croissance exponentielle des volumes de données, une solution DLP appropriée est votre garantie contre les pertes de données présentes et futures.
Lorsqu’on l’analyse en détail, plusieurs qualités essentielles contribuent à l’efficacité d’un système DLP. Cependant, deux d’entre elles vous permettront de choisir la solution idéale pour votre entreprise. Avant tout, un bon système DLP doit être capable de localiser toutes vos données. Cependant, cela ne suffit pas si vous souhaitez empêcher les informations sensibles de passer entre les mailles du filet.
Deuxièmement, et c’est souvent la raison pour laquelle certains projets DLP échouent dès le départ, la solution adéquate protégera vos données critiques sans exiger trop d’efforts de votre part. Bien que la prévention des pertes de données soit complexe, cela ne signifie pas que votre solution doit l’être. En réalité, une composante essentielle de la valeur de la DLP réside dans la simplification de vos processus de sécurité et la facilitation de la conformité. Sur le front-end, elle doit être conviviale, et sur le back-end, s’intégrer harmonieusement avec vos autres technologies.
La priorité de votre liste de souhaits pour la DLP devrait être la capacité de suivre l’ensemble de vos données. Pour faire simple, des informations sensibles peuvent se dissimuler partout où vous stockez des données. Une solution de DLP efficace surveille tout. Elle peut surveiller vos données lorsqu’elles sont utilisées par des outils d’IA, dans le cloud, sur les disques locaux et réseau, les points de terminaison, les partages de fichiers, les clients de messagerie, etc. Les points de terminaison peuvent receler des informations sensibles, surtout lorsque les données sont transférées via des navigateurs vers le cloud. Cependant, savoir où chercher n’est que la moitié du défi. Une solution DLP efficace pourra détecter vos données sensibles où qu’elles se trouvent. Cependant, il est important de noter que toutes les solutions de DLP ne sont pas aussi complètes.
L’automatisation est cruciale pour accomplir cette tâche de manière efficace et efficiente, tout en assurant une classification correcte des informations sensibles. Une solution DLP efficace pourra identifier, analyser et classer automatiquement les données sensibles de manière continue. Les politiques qu’elle applique seront harmonisées et adaptées aux besoins de votre entreprise. La classification automatisée augmente la précision et l’efficacité, diminue le risque d’erreurs humaines et assure une application correcte de vos politiques de gouvernance des données à tous les niveaux.
Lorsqu’un incident est détecté, tel qu’un risque de perte de données, il est crucial de disposer d’une solution capable de vous informer sur ce qui s’est produit, afin que vous puissiez intervenir rapidement si nécessaire. Un système intelligent peut apprendre à prioriser les incidents et à automatiser les réponses lorsque cela est possible. Une solution de haute qualité proposera divers flux de travail de remédiation, acheminera les incidents vers les équipes responsables, les propriétaires d’entreprise ou automatisera les actions afin d’améliorer la rapidité et la précision de la réponse, sans surcharger vos spécialistes DLP. La solution Symantec DLP vous offre la possibilité de personnaliser les règles de réponse afin de les aligner avec vos processus métier, et permet de corriger automatiquement 60 à 70 % des incidents, voire davantage. Cela allège la charge de travail de vos équipes de sécurité surmenées et contribue à assurer le succès global de votre programme de DLP.
Pour gérer tout cela efficacement, une solution de DLP performante doit rester simple et non complexe. C’est incontournable. La protection continue de toutes vos données sensibles ne sera jamais une tâche facile. Cependant, un bon système de DLP devrait simplifier cette tâche, et non la compliquer davantage. Optez pour des solutions unifiées qui administrent vos données sensibles via un ensemble unique et intégré de politiques, en appliquant une gouvernance des données fondée sur des règles de réponse cohérentes et universelles. Une solution de ce type sera efficace partout, que ce soit sur site, dans le cloud ou sur les appareils, en offrant des flux de travail intégrés qui protègent vos données et simplifient la conformité.
Il est crucial de simplifier votre système DLP afin de garantir la sécurité et la conformité. Il améliore la visibilité des données, vous permettant de détecter clairement et de réagir rapidement aux vulnérabilités potentielles. Cela diminue le risque de mauvaises configurations, évitant ainsi les menaces non détectées et les fuites de données. Plus vos politiques de gouvernance des données sont unifiées, plus elles sont simples à mettre en œuvre, à appliquer et à adapter.
Cette flexibilité intégrée vous sera bénéfique à long terme. Les régulateurs élèvent constamment leurs exigences , et les clients deviennent de plus en plus exigeants. Les cybercriminels continueront toujours à chercher de nouvelles méthodes pour accéder à vos données. Un système (DLP) qui combine une protection complète des données avec une simplicité avancée est plus susceptible de garantir la sécurité de vos informations et d’améliorer votre efficacité opérationnelle. Dans ce contexte, une solution « passable » ne sera pas suffisante : les enjeux sont tout simplement trop importants. Investir dans un système DLP performant est une décision stratégique pour assurer le succès de votre organisation.
Les experts de confiance de Symantec peuvent vous aider à garantir que votre stratégie de DLP est en adéquation avec les besoins de votre entreprise, en alignant les politiques de gouvernance des données sur votre profil de risque et les exigences réglementaires. Peu importe les défis que vous rencontrez, nous sommes en mesure de vous aider à concevoir un programme de DLP à la fois efficace et efficient.
Contactez-nous pour découvrir comment Symantec DLP peut vous aider à couvrir tous les aspects essentiels sans avoir à tout recommencer.
Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir les dernières mises à jour de l’équipe Symantec & Arrow
Inscrivez-vous dès maintenant