Blog Hervorragende DLP-Systeme reduzieren nicht nur das Datenrisiko, sondern rationalisieren auch betriebliche Abläufe.

Sunil Choudrie
Head of Product Marketing for InfoSec, Broadcom

April 7, 2025

5 Min

Die Verhinderung von Datenverlust (DLP) hat für alle Unternehmen, die mit sensiblen Informationen umgehen, Priorität. Andernfalls riskieren sie kostspielige Datenexpositionen und Regelverstöße, was zu Bußgeldern, Reputationsschäden und zum Verlust von Kunden führen, die sie vorher vielleicht jahrelang aufgebaut haben.

Trotz der klaren Vorteile schreckt die potenzielle Komplexität, die mit dem Aufbau eines umfassenden DLP-Systems einhergeht, viele Unternehmen ab. Wir wissen, dass Datensicherheit, z. B. Cybersicherheit, komplex ist. Dennoch ist sie von entscheidender Bedeutung. Die richtige Technologie kann dabei einen großen Unterschied machen. Ein großartiges DLP-System kann langfristig die Komplexität reduzieren, auf Ihre wichtigsten Risiken eingehen und die betriebliche Effizienz verbessern.

Symantec DLP hilft Unternehmen, sicher und regelkonform zu arbeiten, indem es verhindert, dass sensible Informationen in die falschen Hände geraten. Angesichts der ständig zunehmenden Bedrohungen und der enormen Zunahme der Datenmengen ist die richtige DLP-Lösung Ihre Versicherung gegen Datenverluste jetzt und in der Zukunft.

Was macht ein großartiges DLP-System aus?

Ein effektives DLP-System muss kurz gesagt mehrere wichtige Voraussetzungen erfüllen. Doch es gibt zwei, die Ihnen helfen, die richtige Lösung für Ihr Unternehmen zu finden. Erstens ist jedes gute DLP-System in der Lage, alle Ihre Daten zu finden. Wenn Sie verhindern möchten, dass sensible Informationen durch das Netz schlüpfen, ist „fast“einfach nicht gut genug.

Zweitens – und deshalb scheitern einige DLP-Projekte schon an der ersten Hürde – schützt die richtige Lösung Ihre kritischen Daten, ohne dass Sie hart dafür kämpfen müssen. Die Verhinderung von Datenverlust ist komplex – doch Ihre Lösung muss es nicht sein. Tatsächlich ist einer der Aspekte, der eine gute DLP so wertvoll macht, dass sie Ihre Sicherheitsprozesse rationalisiert und die Compliance erleichtert. Am Front-End sollte sie einfach zu handhaben sein und sich am Back-End nahtlos in Ihre anderen Technologien integrieren lassen.

Finden Sie zunächst Ihre sensiblen Daten.

An erster Stelle auf Ihrer DLP-Wunschliste sollte die Möglichkeit stehen, all Ihre Daten lückenlos nachverfolgen zu können. Einfach ausgedrückt: Überall dort, wo Sie Daten haben, könnten sich sensible Informationen verstecken. Eine großartige DLP-Lösung hat das alles im Blick. Es sieht Ihre Daten, wenn sie von KI-Tools, in der Cloud, auf lokalen und Netzwerklaufwerken, Endpunkten, File-Sharing-Anwendungen, E-Mail-Clients und mehr verwendet werden. Endpunkte können eine Fundgrube sensibler Informationen sein, insbesondere, da Daten über Browser in die Cloud verschoben werden können. Zu wissen, wo man hinschauen muss, ist schon die halbe Miete und die richtige DLP-Lösung kann Ihre sensiblen Daten überall dort erkennen, wo sie vorliegen. Aber Achtung – nicht alle DLP-Lösungen sind so gründlich.

Automatisieren – aber bitte richtig

All dies ist ohne Automatisierung nicht effektiv und effizient möglich – und darüber hinaus stellt sie sicher, dass sensible Informationen korrekt klassifiziert werden. Eine gute DLP-Lösung ist in der Lage, sensible Daten automatisch zu identifizieren, zu analysieren und zu klassifizieren – und sie tut dies ständig. Die Richtlinien, die sie dabei verwendet, müssen konsistent und auf Ihr Unternehmen zugeschnitten sein. Die automatisierte Klassifizierung verbessert die Genauigkeit und Effizienz, reduziert das Risiko menschlicher Fehler und sorgt dafür, dass Ihre Daten-Governance-Richtlinien stets korrekt angewendet werden.

Wenn ein Vorfall, also ein Risiko für einen potenziellen Datenverlust, erkannt wird, benötigen Sie eine Lösung, die Ihnen sagt, was geschehen ist, damit Sie bei Bedarf schnell eingreifen können. Ein intelligentes System kann lernen, wie Sie Vorfälle priorisieren und die Reaktion, falls möglich, automatisieren. Eine qualitativ hochwertige Lösung bietet viele Workflows, um gegenzusteuern. Sie kann zum Beispiel Vorfälle an Vorfallteams oder Geschäftsinhaber weiterleiten oder automatisch Maßnahmen ergreifen, wodurch die Reaktion schneller und genauer erfolgt, ohne Ihre DLP-Spezialisten zu überfordern. Mit der Lösung von Symantec DLP können Sie Regeln für die Reaktion genau an Ihre Geschäftsprozesse anpassen und 60 bis 70 % der Vorfälle (häufig auch mehr) automatisch beheben. Dies erleichtert Ihrem ohnehin schon sehr beanspruchten Sicherheitsteams die Arbeit und trägt zum Gesamterfolg Ihres DLP-Programms bei.

Durch die Rationalisierung der DLP die Komplexität eindämmen

Um all dies zu bewältigen – und es stets richtig zu machen –, kann eine großartige DLP-Lösung gar nicht zu komplex sein. Daran führt kein Weg vorbei. Alle Ihre sensiblen Daten ständig zu schützen, ist kein Kinderspiel. Aber das richtige DLP-System sollte Ihnen die Aufgabe erleichtern und sie nicht erschweren. Suchen Sie nach vereinheitlichten Lösungen, die Ihre sensiblen Daten über einen einzigen, integrierten Satz an Richtlinien überwachen, die wiederum die Daten-Governance basierend auf zusammenhängenden Regeln für die Reaktion, die überall durchgesetzt werden können, erzwingen. Eine solche Lösung funktioniert überall – lokal, in der Cloud und auf Geräten – und bietet zusammengefasste Workflows, die Ihre Daten schützen und die Compliance erleichtern.

Die Reduzierung der Komplexität Ihres DLP-Systems ist für die Sicherheit und Compliance entscheidend. Dies verbessert außerdem die Datensichtbarkeit, sodass Sie potenzielle Schwachstellen deutlich erkennen und schnell beheben können. Und dies reduziert die Wahrscheinlichkeit von Fehlkonfigurationen, wodurch Ihnen Bedrohungen entgehen und es zu Datenlecks kommen könnte. Je weniger fragmentiert Ihre Daten-Governance-Richtlinien sind, desto einfacher lassen sie sich implementieren, erzwingen und anpassen.

Mit dieser integrierten Flexibilität werden Sie langfristig gut fahren. Die Regulierungsbehörden legen die Latte immer höher und Kunden werden immer anspruchsvoller. Und feindliche Akteure suchen immer nach neuen Wegen, um auf Ihre Daten zuzugreifen. Ein DLP-System, das umfassenden Datenschutz bietet – und dabei raffiniert einfach ist – hat mehr Chancen, Ihre Daten und die betriebliche Effizienz zu schützen. Vor diesem Hintergrund reicht „gut genug“ einfach nicht aus – dafür ist der Einsatz viel zu hoch. Die Investition in ein hochwertiges DLP-System ist eine vernünftige Investition in den Erfolg Ihres Unternehmens.

Der richtige Partner macht den Unterschied.

Die vertrauenswürdigen Experten von Symantec können Ihnen helfen, Ihre DLP-Strategie an Ihre geschäftlichen Anforderungen und Ihre Daten-Governance-Richtlinien Ihrem Risikoprofil und den behördlichen Vorgaben anzupassen. Egal, vor welchen Herausforderungen Sie stehen, wir können Sie dabei unterstützen, ein effektives und effizientes DLP-Programm aufzubauen.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, damit wir besprechen können, wie Symantec DLP Ihnen helfen kann, alle Ihre Bedürfnisse zu erfüllen, ohne das Rad neu erfinden zu müssen.

So sichert Symantec DLP Ihre Daten und vereinfacht die Compliance.

  • Verbessert die Sichtbarkeit und Kontrolle über Ihre sensiblen Daten überall.
  • Erstreckt sich auch auf KI-Tools, die Cloud, lokale und Netzwerklaufwerke, EndpunkTe, Browser, File-Sharing-Anwendungen, E-Mail-Clients, Web-Gateways und mehr.
  • Identifiziert und überwacht Daten im Ruhezustand, bei der Übertragung und während der Verwendung.
  • Schützt sensible Daten durch einheitliche Kontrollmaßnahmen und Richtlinien.
  • Kennzeichnet riskantes Benutzerverhalten, um Datenexpositionen abzufangen.
  • Rationalisiert Workflows und Maßnahmen bei der Vorfallreaktion.
  • Reduziert die Komplexität der Compliance mit gesetzlichen Vorschriften.