Sunil Choudrie
Head of Product Marketing for InfoSec,
Broadcom
April 7, 2025
5 Min
La prevenzione della perdita di dati (Data loss prevention, DLP) è una priorità per qualsiasi organizzazione che gestisca informazioni sensibili. Senza di essa, rischiano una costosa esposizione dei dati e la non conformità, che può comportare multe, danni alla reputazione e perdite di clienti che potrebbero richiedere anni per essere recuperati.
Eppure, nonostante gli evidenti vantaggi, molte organizzazioni sono scoraggiate dalla potenziale complessità legata alla creazione di un sistema dlp su vasta scala. sappiamo che la sicurezza dei dati, come la sicurezza informatica, è complessa ma estremamente importante. la tecnologia giusta può fare un’enorme differenza; un ottimo sistema dlp può ridurre la complessità a lungo termine, affrontare i principali rischi e migliorare l’efficienza operativa.
Symantec DLP aiuta le organizzazioni a mantenere la sicurezza e la conformità impedendo che le informazioni sensibili finiscano nelle mani sbagliate. Con un panorama delle minacce in continua espansione e un’enorme crescita dei volumi di dati, la giusta soluzione DLP è un’assicurazione contro le perdite di dati attuali e future.
Analizzandolo nel dettaglio, ci sono diverse qualità chiave che rendono un sistema DLP efficace. Ma ce ne sono due che aiutano a trovare la soluzione giusta per la propria attività. In primo luogo, qualsiasi buon sistema DLP avrà la capacità di trovare tutti i tuoi dati. Rischia di non essere abbastanza buono se vuoi evitare che alcune informazioni sensibili finiscano nelle mani sbagliate.
In secondo luogo, ed è per questo che alcuni progetti DLP falliscono al primo ostacolo, la soluzione giusta proteggerà i tuoi dati critici senza costringerti a lavorare sodo per ottenerla. La prevenzione della perdita di dati è complessa, ma ciò non significa che anche la soluzione debba esserlo. In effetti, una parte fondamentale del valore di un sistema DLP dovrebbe essere la semplificazione dei processi di sicurezza e della conformità. Sul front-end, dovrebbe essere facile da usare e, sul back-end, integrarsi perfettamente con le altre tecnologie.
Al primo posto della tua lista dei desideri per un sistema DLP dovrebbe esserci la capacità di rintracciare tutti i tuoi dati. In parole povere, ovunque essi siano archiviati, potrebbero nascondersi informazioni sensibili. Una soluzione DLP di alta qualità ha occhi ovunque. Può visualizzare i tuoi dati mentre vengono utilizzati dagli strumenti di IA, nel cloud, su unità locali e di rete, endpoint, condivisioni di file, client di posta elettronica e altro ancora. Gli endpoint possono rivelarsi vere e proprie miniere di informazioni sensibili, soprattutto perché i dati possono essere inviati al cloud tramite browser. Sapere dove cercare è già metà della battaglia e la giusta soluzione DLP sarà in grado di rilevare i tuoi dati sensibili ovunque si trovino. Ma attenzione: non tutte le soluzioni DLP sono così complete.
L’automazione è fondamentale per svolgere questo compito in modo efficace ed efficiente e per garantire che le informazioni sensibili siano classificate correttamente. Una buona soluzione DLP sarà in grado di identificare, analizzare e classificare automaticamente i dati sensibili e di farlo in modo continuo. Le policy che utilizza per farlo saranno coerenti e su misura per la tua attività. La classificazione automatizzata migliora l’accuratezza e l’efficienza, riducendo il rischio di errori umani e garantisce che le policy di governance dei dati siano applicate correttamente su tutta la linea.
E quando viene rilevato un incidente, ovvero un rischio di potenziale perdita di dati, è necessaria una soluzione che ti informi cosa è successo, in modo da poter intervenire rapidamente quando necessario. Un sistema intelligente può imparare come stabilire le priorità degli incidenti e automatizzare la risposta ove possibile. Una soluzione di alta qualità offrirà numerosi flussi di lavoro di correzione, instradando gli incidenti ai team preposti, ai titolari delle aziende o ad azioni automatiche per aumentare la velocità e l’accuratezza della risposta senza sopraffare gli specialisti DLP. La soluzione Symantec DLP consente di personalizzare le regole di risposta in base ai processi aziendali e di risolvere automaticamente il 60-70% degli incidenti (e spesso anche oltre). Ciò semplifica le cose per i team di sicurezza sovraccarichi e contribuisce a garantire il successo complessivo del tuo programma DLP.
Per gestire tutto quanto detto sopra e ottenere sempre il risultato desiderato, una soluzione DLP ottimale non può essere troppo complessa. Non c’è modo di evitarlo. Proteggere tutti i tuoi dati sensibili, in qualsiasi momento, non sarà mai cosa da poco. Ma il giusto sistema DLP dovrebbe rendere questo compito più facile, non più impegnativo. Cerca soluzioni unificate che controllino i tuoi dati sensibili tramite un unico set integrato di policy, che applichi la governance dei dati in base a regole di risposta coerenti che possano essere applicate ovunque. Tale soluzione funzionerà ovunque, on-premises, nel cloud e sui dispositivi, fornendo flussi di lavoro integrati che proteggono i dati e semplificano la conformità.
Ridurre la complessità del sistema DLP è fondamentale per garantire sicurezza e conformità. Fornisce una maggiore visibilità dei dati, così da vedere chiaramente e agire rapidamente su potenziali vulnerabilità. E riduce il rischio di configurazioni errate, con conseguenti minacce perse e perdite di dati. Meno frammentate sono le tue policy di governance dei dati, più sarà facile implementarle, metterle in pratica e adattarle.
Questa flessibilità integrata ti sarà molto utile nel lungo termine. Gli enti regolatori alzano sempre di più gli standard e i clienti sono sempre più esigenti. E gli autori delle minacce non smetteranno mai di cercare nuovi metodi per infiltrarsi nei tuoi dati. Un sistema DLP che offre una protezione totale dei dati, con una sofisticata semplicità, ha maggiori possibilità di proteggere i dati e l’efficienza operativa. In questo contesto, il concetto di “abbastanza buono” non è sufficiente: la posta in gioco è troppo alta. Investire in un sistema DLP di qualità è un buon investimento per il successo della tua organizzazione.
Gli esperti di fiducia di Symantec possono aiutarti a garantire che la strategia DLP sia in linea con le tue esigenze aziendali, abbinando le policy di governance dei dati al tuo profilo di rischio e ai requisiti normativi. Qualunque siano le sfide, possiamo aiutarti a creare un programma DLP efficace ed efficiente.
Contattaci per discutere di come Symantec DLP potrà aiutarti a prendere tutte le precauzioni senza reinventare la ruota.
Iscriviti ora per ricevere gli ultimi aggiornamenti dal team Symantec e Arrow
Iscriviti Adesso