Helle Mørup
Senior Enterprise Technical Solution Advisor
Stephen Hearty
Head of Symantec Product Marketing EMEA
Maggio 11, 2026
5 Min
In Europa, il panorama delle minacce sta diventando sempre più pericoloso. Gli attacchi ransomware contro esercizi commerciali, ospedali e aziende manifatturiere non sono più una questione di “se”, ma di “quando”. Quando i sistemi smettono di funzionare, le conseguenze sono immediate: perdita di ricavi, caos operativo e danni alla reputazione da cui possono volerci anni per riprendersi.
Per le organizzazioni che gestiscono infrastrutture critiche, la posta in gioco non potrebbe essere più alta. Un fermo della linea di produzione costa migliaia di euro al minuto. Un sistema ospedaliero che smette di funzionare mette a rischio la sicurezza dei pazienti. Un terminale di pagamento che non funziona comporta perdite di vendite e clienti insoddisfatti.
La cruda verità? Molti di questi sistemi non possono essere aggiornati durante le ore di punta. Eseguono software legacy. Operano in contesti in cui gli strumenti di sicurezza tradizionali non sono stati progettati per funzionare.
Qui entra in gioco Carbon Black App Control.
Carbon Black App Control adotta un approccio radicalmente diverso alla sicurezza degli endpoint. Invece di cercare di contrastare le minacce a posteriori, blocca gli endpoint per consentire l’esecuzione dei soli software approvati.
Per le infrastrutture critiche, si tratta di una svolta epocale.
I sistemi POS, le apparecchiature mediche e le linee di produzione sono costantemente protetti, anche quando i dispositivi sono offline. Non esiste alcuna finestra di vulnerabilità, né alcun intervallo tra rilevamento e risposta.
Le modifiche non autorizzate e i malware vengono bloccati prima che possano essere eseguiti. Le violazioni non iniziano con un botto, ma con un singolo processo non autorizzato in esecuzione su un endpoint. Il controllo delle app interrompe questo processo prima che diventi una violazione.
Il tempo di attività viene preservato. Gli incidenti di sicurezza che in passato avrebbero causato l’interruzione delle operazioni vengono bloccati all’origine. L’azienda continua a operare.
Questo modello di prevenzione proattiva riduce significativamente anche i costi legati alla gestione e al ripristino degli incidenti. L’incidente di sicurezza più costoso è quello che va a segno. Prevenendo le violazioni, si eliminano i costi che ne derivano: analisi forense, ripristino dei sistemi, danno alla reputazione e sanzioni normative.
Le autorità di regolamentazione si stanno adeguando al panorama delle minacce. NIS2 e DORA stanno innalzando gli standard di resilienza operativa in tutti i settori critici, e le sanzioni in caso di mancata conformità sono molto severe.
Carbon Black App Control è stato progettato per aiutare le organizzazioni a soddisfare questi requisiti. Grazie all’applicazione di politiche di controllo delle applicazioni e alla conservazione di registri di audit dettagliati, fornisce ai team addetti alla conformità le prove e i controlli di cui hanno bisogno, senza aumentare la complessità operativa.
Lo studio Total Economic Impact™ di Forrester ha quantificato con precisione il valore aziendale di Carbon Black App Control:
Linee di produzione, monitor ospedalieri, terminali di pagamento: i sistemi su cui gira il mondo non possono permettersi una brutta giornata.
Carbon Black App Control ne garantisce la sicurezza, la protezione e il corretto funzionamento anche quando il panorama delle minacce si fa sempre più complesso.
Se la tua organizzazione gestisce infrastrutture critiche che non possono permettersi tempi di inattività, è il momento di approfondire la questione.
Garantisci la sicurezza. Rimani operativo. Continua così.
Contattaci per saperne di più su App Control